Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress+Hauser development team earns the AMA Innovation Award

iTHERM TrustSens recognized as an exceptional innovation in the field of sensors and instrumentation

Fecha de publicación: 26.06.2018

With its innovation, the development team from Endress+Hauser Wetzer, the center of competence for temperature measurement technology headquartered in Nesselwang, Germany, prevailed against 35 German and international competitors to win the award. The iTHERM TrustSens thermometer was designed especially for hygienic and aseptic applications in the food & beverage and life sciences industries.

The instrument features automated and fully traceable inline self-calibration, eliminating the risk of non-conformities and leading to superior product safety and process efficiency. In addition, the integrated Heartbeat Technology enables continuous self-diagnosis and verification without interruption of the process.

The AMA Innovation Award, which is given to innovative research and development teams by the AMA Association for Sensors and Measurement, is considered one of the industry’s most coveted awards. The awards ceremony was held on 26 June 2018 during the Sensor+Test trade fair in Nuremberg, Germany. The Promass Q Coriolis-based flowmeter from Endress+Hauser was also nominated.

Further information about the award-winning product, plus an interview with the development team, is available in the downloads section in the right-hand column.

Descargas

    DE_Hintergrundtext_Interview_iTHERM TrustSens.zip

    EH_Media Release_AMA Award_26-06-2018.zip

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.

Contacto

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región