Control avanzado de drenaje de agua para una extracción eficiente de mena
LLP Bakyrchik Mining Venture confía en las tecnologías de medición de Endress+Hauser
Polymetal International plc es un grupo minero destacado de extracción de metales preciosos que opera en Rusia y Kazajistán. LLP Bakyrchik Mining Venture es una filial de Polymetal, y es la operadora del proyecto Kyzyl de extracción de oro ubicado en el noroeste de Kazajistán, cuyas reservas se estiman en 280 toneladas de oro, que procesa 2 millones de toneladas de mena por año. La fiabilidad de los instrumentos de Endress+Hauser utilizados ayudó a optimizar el proceso de drenaje en la mina y redujo los tiempos de parada necesarios para la extracción de la mena.
Beneficios para el cliente
Medición precisa para un control correcto del proceso de drenaje de la mina
Elevada fiabilidad del sistema y disponibilidad para manejar la estación de bombeo bajo el control de una única persona
Las actuaciones de mantenimiento por parte de los técnicos de Endress+Hauser no es necesaria más que una vez al año
Reducción de los tiempos de parada
Desafíos para el cliente
LLP Bakyrchik Mining Venture tenía que drenar una mina en desuso mientras el agua se filtraba por la cantera e impedía la extracción de la mena. Uno de los requisitos principales que se pedía a los instrumentos de medición era una elevada exactitud de medición para regular los parámetros del proceso de drenado del agua. La solución a implementar tenía que ser fiable y requerir un mantenimiento mínimo para que el personal pudiera configurarla con facilidad y rapidez en el modo de reposo.
Nuestra solución
Un representante de Endress+Hauser, LLP Dim Stroy, diseñó una estación de bombeo móvil que incluía instrumentos de apoyo para medir con precisión valores de presión, caudal, nivel y temperatura y controlar el proceso de drenaje de la mina. La solidez del diseño y la fiabilidad de las funciones de los equipos garantizaba un funcionamiento correcto de la estación de bombeo y aceleraba de manera óptima el proceso de drenaje de la mina, lo cual incrementaba la producción en la cantera seca.