Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Garantice la seguridad de la planta de polímeros con la verificación automatizada de las materias primas

El análisis de procesos en línea comprueba los productos químicos entrantes antes y durante el proceso de descarga, minimizando los errores humanos y habilitando alarmas y controles automáticos directamente en el proceso de producción de polímeros sintéticos.

Zona de descarga de la planta de Melamin con los operarios con una chaqueta amarilla y los tanques a la derecha
Introducción

Dónde empieza el riesgo en las plantas de polímeros: descarga de productos químicos

En la fabricación de polímeros, los mayores riesgos de seguridad y estabilidad se introducen a menudo antes de iniciar la producción. La logística química -especialmente la carga y descarga de camiones- es el punto de traspaso más crítico entre las cadenas de suministro externas y las operaciones internas de la planta.

Los datos del sector muestran que la mayoría de los incidentes químicos relacionados con el transporte se producen durante la carga y descarga, no durante el tránsito, y que los factores humanos, como la falta de comunicación, las lagunas en los procedimientos o los errores de verificación manual, son la causa principal dominante.

Una vez que una sustancia química incorrecta o incompatible entra en el sistema de transferencia las consecuencias son a menudo irreversibles:

  • Contaminación de los depósitos de almacenamiento
  • Mezcla peligrosa de sustancias incompatibles
  • Desestabilización de las reacciones de polimerización
Perspectiva

Por qué la verificación de materias primas debe ser sistemática

Los procesos de polimerización son muy sensibles a la identidad y pureza de las materias primas. Las variaciones en el tipo de monómero, la identidad del disolvente o la presencia de inhibidores pueden comprometer tanto la seguridad del proceso como la estabilidad del producto.

Las medidas de protección tradicionales —como las comprobaciones de documentación, el etiquetado o el muestreo puntual— dependen en gran medida de la intervención humana y de confirmaciones de laboratorio que llegan con retraso. La verificación automatizada en línea elimina esta dependencia, reduce la carga de trabajo del laboratorio y permite que las decisiones de descarga y liberación se tomen de forma inmediata y predecible dentro de las operaciones.

Las mediciones en línea desde el punto de vista operativo permiten:

  • Confirmar que se trata del producto químico correcto antes de iniciar la transferencia
  • Evitar que se produzcan mezclas incompatibles o involuntarias
  • Estabilizar el proceso de polimerización gracias a la verificación de las materias primas
  • Reducir la exposición del operario al minimizar el muestreo manual

La espectroscopía Raman en línea, combinada con el control automatizado de válvulas y enclavamientos, transforma la descarga de un punto de decisión manual en una operación controlada por el sistema.

Acción

Cómo cambian los flujos de trabajo de descarga con la verificación automatizada

Antes, los operadores:

  • Tomaban una muestra
  • La enviaban al laboratorio
  • Esperaban a obtener la autorización antes de proceder a la descarga

Con la monitorización Raman, la verificación se realiza ahora de forma continua y en tiempo real mientras el material fluye.

Qué cambia en el flujo de trabajo real:

  • La transferencia solo se activa cuando se confirma la identidad
  • Los enclavamientos automáticos impiden la descarga si se detecta un desajuste
  • La confirmación continua detecta los cambios de composición durante la descarga
  • Las decisiones se aplican mediante la lógica de control, no mediante el criterio del operario
  • Menor necesidad de disponer de aprobaciones finales retrasadas del laboratorio y menor intervención manual, lo que aporta mayor previsibilidad en la descarga y reduce la carga de los turnos
estación de carga de camiones de una planta de fabricación de productos químicos ©Endress+Hauser

Seguridad técnica en la puerta de descarga

En la fabricación de polímeros, la fase de descarga y entrega de material es donde la seguridad y la estabilidad del proceso corren un mayor riesgo. Al identificar las materias primas de forma continua antes y durante la descarga, la verificación Raman en línea sustituye las comprobaciones manuales por protecciones automatizadas del sistema.

La transferencia solo se activa cuando se confirma de forma continua que el material es correcto y se bloquea inmediatamente si se produce un desajuste. De este modo se elimina la intervención humana en los momentos de mayor riesgo, se impide la entrada en el proceso de materiales incorrectos o incompatibles y se crea una prueba auditable de que la seguridad se aplica por diseño, no por procedimiento.

Valor mensurable

La tecnología en la práctica: realice la verificación allí donde se toman las decisiones

La espectroscopía Raman en línea verifica la identidad químicadesde el principio hasta el final de la descarga. La medición es continua, se normaliza automáticamente y no depende de los ajustes de exposición, lo que permite distinguir de forma fiable una amplia variedad de disolventes según su composición química utilizada en la producción de polímeros y resinas.

Al realizar la verificación en el propio punto de descarga, donde las decisiones tienen un impacto inmediato en la seguridad, se elimina la necesidad de esperar confirmaciones de laboratorio y acorta los tiempos de descarga, optimizando el uso del muelle y el flujo logístico.

Lo que los fabricantes de polímeros pueden demostrar en sus propias operaciones

Con la verificación automatizada de materias primas en la descarga, los productores de polímeros pueden:

  • Eliminar los incidentes de cobro por materiales erróneos
  • Agilizar el proceso de descarga sin esperar a la liberación del laboratorio
  • Reducir de la manipulación y exposición a productos químicos peligrosos
  • Garantizar una confirmación continua de la consistencia del disolvente durante toda la descarga
  • Realizar un registro digital auditable de la entrada correcta de material
  • Agilizar la inspección de la entrada de mercancías y hacerla más predecible sin depender del laboratorio
  • Reducir del tiempo de espera de los camiones gracias a la autorización de descarga inmediata
  • Garantizar una organización de turnos más estable gracias a la verificación en tiempo real, lo que reduce la necesidad de prolongar la presencia del personal por la tarde

Estos resultados se observan claramente en las operaciones diarias y están alineados con las recomendaciones del sector para minimizar el riesgo asociado al factor humano en la logística química.

Ilustración de la carga de un camión con un sistema Raman que garantiza un trazado seguro y preciso de los disolventes en línea ©Endress+Hauser
Ilustración de la carga de un camión con un sistema Raman que garantiza un trazado seguro y preciso de los disolventes en línea
Caso de éxtio

Seguridad operativa en la descarga: cómo Melamin automatizó el proceso de identificación

Melamin implantó la espectroscopía Raman en línea para verificar los disolventes entrantes durante la descarga de los camiones. La verificación de identidad controla automáticamente el direccionamiento de válvulas y los sistemas enclavados, asegurando que únicamente el producto químico adecuado llegue al tanque correspondiente.

Este enfoque sustituyó el muestreo fuera de línea y la liberación manual por una verificación continua en línea, capaz de detectar cualquier desviación en la composición durante la descarga. Lea el caso de éxito completo para obtener más información.

Director técnico de Melamin, Igor Mihelič

"La colaboración y el compromiso de ambos equipos han hecho posible que dispongamos ahora de una instrumentación integral de Endress+Hauser, fundamental para mantener nuestras operaciones en marcha."

Igor Mihelič, Director técnico de, Melamin
Nuestra experiencia

¿Por qué optar por Endress+Hauser?

Endress+Hauser acompaña a los productores de polímeros y químicos en la implementación de seguridad integrada a lo largo de la logística y los procesos productivos. Nuestras soluciones integran tecnología analítica directamente en los procesos críticos, asegurando un control robusto allí donde el riesgo es más elevado: durante la transferencia de materiales.

  • Experiencia demostrada en la producción de polímeros, resinas y elastómeros
  • Instrumentación fiable para procesos peligrosos y críticos para la seguridad
  • Verificación automatizada de materiales integrada en los flujos de trabajo de la planta
  • Una amplia red mundial de servicios con un sólido soporte técnico local
Implementación operativa

¿Tendría un impacto positivo en sus decisiones de proceso disponer de información química de forma más temprana y clara?

Descubra las preguntas esenciales que emplean los equipos expertos para determinar si la espectroscopía Raman aportaría mejoras reales en el tiempo de decisión y en el rendimiento operativo.

Productos destacados

Explore nuestros sistemas de espectroscopía Raman

/
Preguntas más frecuentes

Todo lo que necesita saber

Próximos pasos

Póngase en contacto con nosotros

Aborde los retos a los que su proceso debe hacer frente con nuestros expertos de la industria química. Estamos a su disposición para ayudarle.

Notas al pie

También le puede interesar