Le ayudamos a mejorar la calidad y a reducir los costes operacionales
La constante demanda en la consistencia de la calidad y en el sabor del producto, hacen del sector de la alimentación y bebidas una industria muy exigente. La complejidad aumenta porque las cada vez más estrictas normativas higiénicas de seguridad alimentaria añaden presión a los costes. El portfolio líder en la industria de Endress+Hauser, que incluye instrumentación fiable, servicios de consultoría global experta y de calibración acreditada, permite obtener un mayor grado de disponibilidad de planta, mantenimiento de los recursos y repetibilidad en los procesos con cumplimiento de trazabilidad.
Descubra casos de éxito de nuestros clientes
Focus on sustainable food production
Process measurement technology from Endress+Hauser in the new boiler house and energy center at DMK's site Zeven provides reliable process data and thus helps DMK to improve sustainability.
Una alianza imbatible: ¡tradición y progreso!
Wernsing Feinkost GmbH confía en la tecnología de medición y la ingeniería de Endress+Hauser para garantizar el tratamiento de aguas residuales las 24 horas del día.
Producción de algas las 24 horas del día
Phyox ha construido una planta de producción de microalgas que marca tendencia. Como colaborador con conocimientos técnicos, Endress+Hauser suministró no solo la instrumentación de proceso, sino también la tecnología de automatización.
Cerveza pura de alta calidad y aguas residuales limpias
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Sistemas de suministro de bebidas centrales en eventos a gran escala
Hacker-Pschorr ha estrenado una novedad mundial en la nueva carpa de Bräurosl: la primera tubería aislada al vacío (VIP) para el suministro central de cerveza instalado directamente en la carpa, con la participación DE Endress+Hauser.
La calibración de Endress+Hauser garantiza la calidad del producto
Al Safi Danone optimiza los tiempos de parada y reduce las pérdidas de producción mediante una calibración flexible
All around ideally supplied algae
Industrial algae production helps to meet the increasing demand for food supplements, fuel and the cosmetic industry. Jongerius ecoduna in Austria is cultivating the algae on an industrial scale.
Simplified quality control in distilleries
Waldbrand Destillerie uses Teqwave to continuously measure the alcohol concentration. The device can compensate for cross-influences and can be adapted to beverage-specific properties
Aumentar la sostenibilidad mediante la eficiencia energética y la gestión medioambiental
Estrategias para una producción alimentaria respetuosa con el medio ambiente
Hoy en día, la sostenibilidad es un elemento vital de las estrategias empresariales en la industria alimentaria. Sin embargo, dada la dificultad de los marcos jurídicos, la aplicación de prácticas empresariales sostenibles representa un gran reto. El Grupo DMK ilustra cómo las empresas del sector alimentario pueden configurar activamente la sostenibilidad. Este vídeo describe qué estrategias y medidas utiliza la cooperativa láctea para seguir teniendo éxito y cómo Endress+Hauser puede ayudar a alcanzar objetivos de sostenibilidad ambiciosos.
Seminario online
Raman spectroscopy to assess nutritional quality in raw milk
Learn how to assess nutritional quality in raw milk
Cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria
Cumplir las auditorías de seguridad alimentaria según la norma ISO22000 es crucial para evitar la contaminación y cumplir las normas mundiales y locales. Aplicar un diseño higiénico y protocolos de seguridad estrictos ayuda a mitigar el riesgo de peligros transmitidos por los alimentos. El cumplimiento de estas normas garantiza la conformidad, protege la salud del consumidor y mantiene la reputación de la marca.
Seguridad alimentaria
Sensores para el sector lácteo
Seguridad alimentaria
Diseño higiénico para garantizar la seguridad alimentaria.
Artículos
Garantizar la capacidad de los procesos
Para garantizar la capacidad del proceso y mantener la calidad del producto con recetas o materias primas cambiantes, las plantas deben utilizar datos fiables, mejorar la OEE (Overall Equipment Effectiveness) y aumentar la producción. Los sistemas de supervisión avanzados y la recopilación de datos en tiempo real permiten realizar ajustes rápidos y mantener la calidad. La fiabilidad de los datos contribuye a la toma de decisiones y a la eficiencia. El mantenimiento predictivo y la optimización de los procesos reducen el tiempo de inactividad.
Capacidad de procesamiento
Control de calidad en la industria de las bebidas no alcohólicas
Capacidad de procesamiento
Control de calidad en su línea de producción de la industria alimentaria
Capacidad de procesamiento
Mejore el control de calidad de su cerveza
Artículos
Apoyo a las iniciativas de sostenibilidad
Proporcionamos información relevante sobre los procesos para tomar decisiones basadas en datos, accesibles en cualquier momento y lugar. Como socio ESG responsable, damos prioridad a los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, ayudándole a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad al tiempo que mejoramos la eficiencia operativa y la rendición de cuentas.
Sostenibilidad
Tratamiento de aguas residuales en la industria alimentaria
Sostenibilidad
Cómo mejorar la eficiencia de la producción de alimentos
Sostenibilidad
Carne cultivada
Artículos
Garantizar una elevada capacidad de producción
La alta capacidad de producción se consigue mitigando el riesgo de paradas imprevistas mediante un mantenimiento predictivo y preventivo. La mejora de la eficiencia se garantiza mediante la estandarización de los procesos, mientras que el cumplimiento de la ciberseguridad con un socio de confianza protege las operaciones. Estas estrategias aumentan colectivamente la eficiencia, mantienen una producción constante y protegen contra las interrupciones, garantizando un rendimiento fiable y seguro de la planta.
Capacidad de producción
Optimizar los procesos de limpieza in situ (CIP) en la industria alimentaria
Capacidad de producción
Estandarización de los instrumentos
Capacidad de producción
Instrumentación de procesos para la industria azucarera
Capacidad de producción
Soluciones para el proceso de refinado del aceite comestible
Soluciones
Soluciones de procesos para Food & Beverage
Nos centramos en sacar el máximo partido a las aplicaciones para reducir tiempos y esfuerzos y permitir mejoras en todo tipo de industrias. A través de la consultoría y la co-creación, colaboramos con nuestros clientes.
Cero pérdidas: Nuestro conocimiento de procesos y enfoques cuantitativos identificarán las ineficiencias en su cadena de suministro.
Calidad y cumplimiento: tanto para monitorear sus servicios públicos como sus productos, apunte al cumplimiento total con una calidad y eficiencia mejoradas.
Mejora digital operativa: para lograr una eficiencia operativa en su futuro digital, extraiga el máximo rendimiento de los activos de su planta de alimentos y bebidas
Durante la fase de planificación, seleccione y dimensione convenientemente el equipo de medición más adecuado para su aplicación. Para asegurarle una selección fiable, introduzca parámetros conocidos o elija una aplicación industrial.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .