Centrados en la eficiencia
Una arquitectura moderna y un concepto de energía sostenida caracterizan la planta de Gerlingen, Alemania.
Se han invertido 25 millones de euros en la ampliación y reconstrucción del centro de competencias para el análisis de líquidos. Desarrollándose en tres etapas, se construyeron áreas de producción extra, unas oficinas modernas, laboratorios, áreas de formación y conferencias en Gerlingen, Alemania. "Como empresa que opera en el campo del medio ambiente, nos pareció que debíamos transmitir un mensaje", explica el director general, Dr. Manfred Jagiella – dado que se utilizó lo último en ingeniería de servicios de construcción en el nuevo edificio.
Pequeño pero poderoso
Comparado con una gran turbina eólica, no parece enorme. Pero esta central eléctrica a pequeña escala ofrece ventajas esenciales. Sus reducidas dimensiones permiten su instalación en un entorno urbano. Las 54 miniturbinas están diseñadas para ser prácticamente silenciosas y utilizar cualquier forma de viento, incluso corrientes de aire turbulentas, como ocurre a menudo en áreas urbanizadas. Se estima que la central eléctrica a pequeña escala puede operar 320 días al año en condiciones normales de viento.
Preocupación por la eficiencia
“El árbol del viento es una señal visible de nuestro compromiso de asumir la responsabilidad por el medio ambiente”, dice Manfred Jagiella, director general de Endress + Hauser Liquid Analysis. La empresa lleva años persiguiendo un concepto de energía sostenible. Como parte de la ampliación a Gerlingen, el diseño tecnológico del edificio tenía la eficiencia energética como objetivo principal y desde entonces se ha optimizado continuamente. La empresa ha sido certificada para la gestión energética de acuerdo con ISO-50001.
Inteligencia sostenible
El corazón del concepto es una planta de cogeneración de gas natural que proporciona electricidad y calor al sitio, este último se convierte en refrigeración si es necesario. Entra aire fresco
en el edificio a través de seis colectores en el suelo.Las tuberías integradas en la cimentación calientan el aire ambiente en invierno y lo enfrían en verano.
Incentivos y obligaciones
Para la gestión energética del edificio, Endress+Hauser Conducta fue una de las primeras empresas en ser certificada bajo la norma ISO 50001. El Ministerio de Comercio y Tecnología alemán distinguió la optimización energética constante de la planta en 2012 con un premio a la eficiencia energética.