Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Control de la calidad del agua para prolongar la vida útil de la central

Minimice la corrosión y las incrustaciones con la solución SWAS de Endress+Hauser (análisis de vapor / agua)

La calidad del agua es un factor decisivo para evitar la corrosión y las incrustaciones en turbinas, calderas y tuberías en centrales eléctricas. Las partículas presentes en el agua de alimentación de la caldera y el vapor acortan la vida útil de las turbinas, lo que ocasiona reparaciones costosas o incluso el tener que reemplazarlas. Además, una mala calidad del agua causa que los procesos no sean eficaces y aumenta las tareas de mantenimiento.

Sistema modular para todos los ciclos de agua y vapor de su planta

©Endress+Hauser

Nuestros paneles SWAS monitorizan la calidad del agua en su central eléctrica y mantienen continuamente la integridad del circuito de vapor de agua. Los parámetros críticos, como el pH, la conductividad o el sodio, se miden de modo fiable a fin de prevenir la acumulación de precipitación en intercambiadores de calor, tuberías de la caldera y en recalentadores. Como resultado de ello se obtiene un incremento del control del proceso, se minimiza el tiempo de parada y se prolonga la vida útil de su planta. Asimismo, nuestra solución SWAS es modular, escalable y adaptable a la medida de sus necesidades.

Monitorización en tiempo real y análisis en línea

La monitorización en tiempo real de sus procesos, así como el análisis en línea del vapor y del agua en distintos puntos de los ciclos de la central eléctrica, le permiten reaccionar proactivamente a cargas del sistema. Los elementos erosivos y corrosivos se detectan de modo fiable, evitando desequilibrios que ocasionan daños mecánicos. Además, la documentación a prueba de cualquier falsificación de los valores de medición que viene suministrada con nuestros equipos, le resulta de ayuda en el caso de cuestiones de garantías con sus proveedores de calderas y turbinas.

¿Por qué es excepcional la solución SWAS de Endress+Hauser?

  • Específica para cada aplicación, solución a medida

  • Equipos de alta calidad a fin de aumentar la seguridad y la eficiencia de la planta

  • Aptos para su utilización con tecnología digital Memosens a fin de obtener una calibración sencilla, una medición fiable y tareas de mantenimiento fáciles de llevar a cabo.

  • Es posible un transmisor para todos los parámetros con controladores multicanal Liquiline

  • Modular, escalable y de fácil readaptación

  • Funcionamiento fiable y seguro conforme a varios estándares industriales

La impresión de un cliente sobre dicha solución

'Endress+Hauser ya ofrece la infraestructura para demandas cambiantes en modernas centrales eléctricas con su sistema modular (transmisor multicanal multivariable con Memosens y paneles modulares). Ya se trate de adaptaciones de carga base, media carga o peaks de carga, o de una actualización para parámetros adicionales, el concepto modular significa flexibilidad y a ello apunta a Endress+Hauser.' - Sr. Sener Guenes, Hitachi Power Europe GmbH, Jefe de Ingeniería Química